主题中讨论的其他器件:AM5718
您好!
我使用的是 AM571x IDK EVM (器件型号 TMDXIDK571x)、该 EVM 具有一个连接到 TPS6590379 PMIC 的 PWRON 引脚的按钮开关、用于为电路板加电。 但是、一旦输入电源(TPS6590379的 VCC1引脚 C7为5VDC)可用、我就需要为我的设计加电。 您会告诉我如何实现这一点吗? 换句话说、我应该对 PWRON C11引脚执行什么操作、以确保在引脚 C7上提供电源时始终加电。
谢谢、
HSG
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 AM571x IDK EVM (器件型号 TMDXIDK571x)、该 EVM 具有一个连接到 TPS6590379 PMIC 的 PWRON 引脚的按钮开关、用于为电路板加电。 但是、一旦输入电源(TPS6590379的 VCC1引脚 C7为5VDC)可用、我就需要为我的设计加电。 您会告诉我如何实现这一点吗? 换句话说、我应该对 PWRON C11引脚执行什么操作、以确保在引脚 C7上提供电源时始终加电。
谢谢、
HSG
您好 HSG、
如果您不需要按钮、则可以将 PWRON 保持悬空。 然后、使用 POWERHOLD (GPIO_7)启用器件。 如果要在电源可用时打开、可以将 POWERHOLD 拉至 LDOVRTC。 此处需要注意的一个重要事项是、这不允许按顺序断电、您只能通过 PMIC 的电源损耗来断电。
如果您有预稳压器提供的电源正常引脚、则还可以将其用作 POWERHOLD 上 PMIC 的启用引脚。 这可能有助于在移除电源之前实现有序断电。
有关 PWRON/POWERHOLD 选项的更多详细信息、请参阅用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sliu011
谢谢、
纳斯塔莎
您好、Nastasha、
感谢您提供的有用信息。 其他一些相关问题:
我将把 POWERHOLD (GPIO_7)上拉至 LDOVRTC、以便在电源可用时打开 PMIC。
谢谢、
HSG
您好 HSG、
以下是对您的问题的一些反馈:
1.如果将 POWERHOLD 上拉至 VRTC,则在检测到 UVLO 时所有电源轨将同时关闭。 由于数字电压轨的低电平速度快于电源轨、因此可能满足 PORz 条件、但由于存在原理图和布局依赖性、因此需要在系统上进行测试。
此外、了解 PMIC 面临的风险也很重要、方法是在存在负载时切断电源。 请参阅数据表中的第6.2.2.7节、其中包括因断电而导致关断的设计风险。 如果不符合我们的布局建议、则有损坏 PMIC 的风险。
2. BOOT1可上拉至 VRTC。
3.如果您使用 PMIC 的热复位功能(nRESWARM),则 BOOT1应上拉为高电平。 当拉至高电平时、RESET_OUT 引脚将在热复位期间切换。 处理器需要进行此切换才能正确执行热复位。 如果不使用热复位功能、则可以将该引脚接地。
谢谢、
纳斯塔莎