请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60EVM-578 主题中讨论的其他器件:BQ40Z60
问题未解决,开机自检被锁定。
最后一封邮件来自 Nick Brylski (没有电子邮件回复的链接)
|
您好、Cedric、 已在 bq40z60上看到您的问题。 您是否使用了100m Ω 传感? 请告诉我。 BR Nick Brylski 应用工程师 |
EVM 套件是10mohms 感应电阻器、而不是100mohms。 它适用于高电流、但不适用于低电流。
此致
厘米