This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:BQ40Z60EVM-578

Guru**** 1829370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951071/bq40z60evm-578-bq40z60evm-578

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60

问题未解决,开机自检被锁定。

最后一封邮件来自 Nick Brylski (没有电子邮件回复的链接)

您好、Cedric、

已在 bq40z60上看到您的问题。 您是否使用了100m Ω 传感?

请告诉我。 BR

Nick Brylski

应用工程师

EVM 套件是10mohms 感应电阻器、而不是100mohms。 它适用于高电流、但不适用于低电流。

此致

厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    从设计团队可以看到、HSRN 和 HSRP 只能支持10毫欧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    经过4个月的等待和支持后,得出的结论是,只有10兆欧的分流电阻是可能的(与先前的员额相矛盾),而且充电法不能处理低电流...
    因此组件无法使用、我们损失了20k€?

    此致、

    厘米