This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:高占空比低压降运行

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A, TPS62826A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948995/tlv62569a-high-duty-cycle-low-dropout-operation

器件型号:TLV62569A
主题中讨论的其他器件: TPS62826A

尊敬的 TI:

在这里、我的客户想要评估 TLV62569A 在他们的情况下、VIN 范围为3.4V`4.2V、Vout 固定为3.3V。 他们想要确认在 VIN_MIN=3.4V、Vout=3.3V、Iout=800mA 下工作时是否存在问题?

我在下面的数据表中发现、TLV61569A 似乎可以实现100%占空比。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    使用的电感器的 DCR 是什么? 请查找此参数并使用上述公式进行计算。 如果它满足条件、那么输出将被适当调节。 (通常、应根据 d/s 规格选择电感器)

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、  

    客户报告电感器的 DCR 低至100m Ω。 并在此处更新客户要求:

    VIN= 3.45~4.2V (单节电池)、VOUT= 3.3V、IOUT= 1.0A 连续电流。

    因此、Vinmin=3.3+1*(100M+100M)=3.5 (V)。 这不好、对吧? 需要您的意见和判断。

    还有两个问题:

    1) 1) TLV62569A 是否曾用于单节电池?

    2) 2)除 TLV62569A 之外、您还有其他任何可满足此要求的建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    您可能已经注意到、d/s 典型应用示例中使用的电感器的 DCR 要低得多。

    此外、在上述条件下、您将无法满足最小 Vin 条件。

    1) 1)对于100%占空比运行以及 在列出的条件下、 TLV62569A 具有挑战性。  

    2) 2)您能否分享更多有关客户、时间线等的详细信息  

    下周我们为 APL 准备了一个新器件、这将是此应用的理想选择。 TPS62826A、TPS6282x 系列的2A 强制 PWM 版本。  

    如果您愿意、我们可以将此内容进行内部讨论。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    我们没有听到您的反馈! 您是否需要我们方面的进一步支持?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    非常感谢您的帮助、TLV62569A 似乎与客户的要求不符、如果有任何更新、我会继续跟进并让您立即了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    感谢您的快速响应。

    在这种情况下、我将关闭此主题、请给我发送一封电子邮件、以获取任何进一步的支持。 如果您同意、请点击"已解决"。

    此致、

    Febin