This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616EVM:PMID 或 VBUS 引脚上的升压模式运行?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944512/bq25616evm-boost-mode-operation-on-pmid-or-vbus-pin

器件型号:BQ25616EVM

您好!

我看到 BQ25616EVM 具有 PMID 连接器、可将升压电压提升至5V。 我想知道从 PMID 连接器获取5V 1.2A 是否正确、或者是否需要从 VBUS 连接器获取它们。

BR
Davide Facchini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide、

    启用升压模式后、RBFET Q1完全导通。 VBUS 和 PMID 都是升压输出。 建议将升压模式负载连接到 VBUS、以便应用内置的升压模式过流保护。 如果升压模式负载连接到 PMID,则充电器没有针对 PMID 的有效电流限制,系统设计应确保 PMID 不会过载。

    谢谢、

    宁。