This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:电流共享 LLC 电源模块

Guru**** 2811415 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, TPS2412, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948639/ucc39002-current-sharing-llc-power-modules

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: TPS2412UCC29002

我是1KW 交流/直流转换器(单输出)的设计人员、尝试分别使用 TI 的 UCC39002和 TPS2412设计电流共享和有源 ORing 电路、并且在实现该功能方面遇到了极大的困难。 我想提一下、交流侧是一种由 PFC 拓扑馈送的 LLC 拓扑。 shortly.e2e.ti.com/.../current-share.pdf 后面将显示一个原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您关注 TI 共享和 ORing 控制器。

    当我将您的原理图与 TPS2412应用图进行比较时、我看到您有一个与 C 输入串联的 MOSFET Q13、而数据表显示了 C 引脚直接连接到公共输出 总线。  Q13可能不会按您的预期运行。
    我建议使用源漏短路来旁路 Q13、以查看运行是否改善。  

    此外、TPS2412的 GND 引脚 通过 PNP Q11连接到公共 GND、这可能不够硬。  
    我也建议将其短接起来。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 但是、这是一个48V 系统、我遵循 TI 的带有低压控制器的高压 ORing (SLUA486-2008年10月)。 请检查此白皮书、以验证其用途是否适合我的应用。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我对我的延迟答复表示歉意。

    我查看了 SLUA486、实际上根据应用手册、您在 GND 引脚上实现 PNP 是正确的。
    但是、我注意到、在原理图中、TPS2412的 VDD 引脚通过二极管和电阻器连接到12V 直流电源、而应用手册显示 TPS2412 VDD"悬挂"在48V 电源轨上。  这种差异可能会导致您遇到的问题。  

    我认为12V 直流电源可能只能为 UCC39002共享控制器提供偏置电源、而不能为 TPS 提供偏置电源。
    请尝试移除 R84并将 TPS2412 VDD 直接连接到48V 输入轨、如 SLUA486第3页的图1-4所示。

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 正确、原理图有误、但原型正常工作。 原型的接线方式与您建议的完全一致。 这纯粹是一个原理图错误。 自此响应以来、我取得了一些积极进展。 我在 UCC39002的反馈中做了一些组件更改、其他噪声问题显示了一些重大进展。

    我找到了一个与 Mathcad 文件相关的主题、该主题比用户指南更具体、并在使用 UCC39002时详细介绍了该主题。 我在这个 UCC39002论坛上的其他用户的其中一个可能回复中发现了这一点。 但是、我必须手动输入方程、这非常乏味(15页)。 是否有可以提供的 Mathcad 文件? 我很乐意拥有它。 您能帮助解决这个问题吗? 在您对该请求做出积极响应后、我将关闭此帐户。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我在 UCC29002的产品文件夹中找到了 Mathcad 计算器工具和 Excel 计算器工具:

    MathCAD 2000:
    https://www.ti.com/lit/zip/sluc045

    Excel:
    https://www.ti.com/lit/zip/sluc684

    我希望这个 Mathcad 是您正在寻找的那个。

    此致、
    Ulrich