This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:适用于 AEC-Q100解决方案的 LM5036

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5036, LM25037-Q1, UC2825A-Q1, LM25037, UCC24612, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942677/lm5036-lm5036-for-aec-q100-solution

器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件: LM25037-Q1UC2825A-Q1LM25037UCC24612LM5030

您好!

我的客户是否问 LM5036将来会有 AEC-Q100解决方案?  

或  LM5036可以满足 AEC-Q100标准? 谢谢

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rock!  

    非常感谢您与我们联系并关注 LM5036! 我们目前不提供符合 AEC-Q100标准的 LM5036版本、但强烈建议您查看 LM25037-Q1和 UC2825A-Q1、以了解一些通过汽车认证的备选半桥控制器!  

    再次感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    感谢您的回答、下面有两个问题、

    1. LM25037-Q1是否具有目前最新的 IC AEC-Q100? 是否有任何更新或新增内容?

    由于 LM5036具有次级 SR、但 LM25037没有次级 SR、因此 TI 是否具有采用 AEC-Q100解决方案 IC 的 SR?

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rock!  

    感谢您的再次光临! 我认为这些问题与 本主题重叠、因此请考虑我对这两者的回答。 LM25037-Q1是我们最新的汽车推挽解决方案。 目前、TI 没有任何通过汽车认证的 SR 控制器。 如果一个非符合汽车标准的 SR 解决方案是完全可行的、我建议考虑将 UCC24612与 LM25037 (或 LM5030)结合使用。  

    再次感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan