This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 提出直流/直流设计建议

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944548/asking-for-the-dcdc-design-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS723

您好、先生、

我的客户希望设计负输出应用。
请就此提供建议吗?
 输入电压:3V~4.5V
 负输出电压1.2V。
 额定输出电流< 50mA。
 可调节输出电压更好。
 低成本。
 拓扑:(1)降压-升压(2)负输出电压 LDO

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    TPS723将是这里的一款出色器件。 它具有可调节输出和-1.2V 固定输出。

    此致、

    Wilson