This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925EVM:bq76925EVM 上的 I2C 上拉电阻器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925EVM, BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944794/bq76925evm-i2c-pull-up-resistor-on-bq76925evm

器件型号:BQ76925EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76925

根据 bq76925EVM 的原理图、我们为 I2C 通信放置了3.3K 上拉电阻器。  

通常、我们建议放置4.7K 至10kohm。 我是否可以向您学习该值是否有指定的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beginner、

    I2C 总线是一条开漏总线、其高电平和上升时间通常由一个上拉电阻器提供。  上拉电压将设置高电平。  该电阻器将设置低电平时所需的电流、以及总线电容、信号的上升时间。    有关限制的详细信息、请参阅 https://www.i2c-bus.org/上提供的 I2C 规范、其中包含有关确定上拉电阻器大小的第7.1节。

    较小的上拉电阻器通常用于重负载总线、长距离、高电容或更快速度。  在电池中、总线通常在轻负载下非常短、作为容量有限的电池、需要低电流。  因此、上拉电阻器通常较大、但可以针对各个设计进行调整。

    我不知道为什么 BQ76925建议使用较小的上拉电阻器。 3.3V 和3.3k 将在每次上拉时允许1mA 的电流。  BQ76925的寻址结构避免了寄存器地址以实现更快的传输、但时钟速度限制为100kHz。  系统工程师可能需要较小的值来满足上升时间规格、或者需要一个快速边沿来获得更好的裕度。