This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQEVSW:BQEVSW

Guru**** 2315160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ30Z554-R1, BQEVSW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943928/bqevsw-bqevsw

器件型号:BQEVSW
主题中讨论的其他器件: BQ30Z554-R1

BQEVSW:

用于 bq30z554-R1的 BQ 评估软件(bqEVSW) v0.0.92
我请求有关此评估软件的支持。
向我发送下载。
此致
塞尔吉奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    您提到的是这个吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、请将此评估软件发送给我。

    此致

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    感谢您的确认。 我将与处理请求的团队进行核实、并在星期一之前通知您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish

    感谢您的帮助。。 我迫切需要此软件... 我们有一个重要的开发因没有此评估软件而停止。

    我们公司的信息是:


    如果需要付款... 我们可以通过 Visa 信用卡付款。

    King Best 此致

    Sergio David Busto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    详细信息非常有用。 供参考、此主题是公开的、因此每个人都可以看到信息。 如果这是一个问题、您可以编辑/删除。

    如果可以、我建议您使用公司电子邮件地址而不是 outlook.com 地址重新提交申请。  

    我认为审批时间表是每15天进行一次。 我将传达紧急情况、看看他们是否能加快进度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    再次感谢...

    我没有公司的域电子邮件 ...我们默认使用此电子邮件。

    我等待您的回答。

    此致

    塞尔吉奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会在收到更新后立即通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    审批审核计划于第30次进行。 我已要求进行更早的审查。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    我们预计今天将完成审批。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢您的到来。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    非常感谢!!

    我等待您的回答。

    King Best 此致

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    审批已完成。 希望这能解决您的问题。 请登录您的 my.ti.com 帐户并进行确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我现在需要做什么...? 再次提出请求...?

    确认并告知如何继续...

    此致、

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将设置 WebEx。 查找电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     您是否需要聊天...?

    确认...。   您可以通过电子邮件请求所需的信息。

    此致