This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:有关输入电容器的信息、请咨询。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951050/tps563201-inquire-about-input-capacitor

器件型号:TPS563201

尊敬的 TI 专家:

如下图所示、随着直流电压的增加、实际电容值会发生变化。

三星 MLCC:22uF/25V (数据表)

查看 TPS563201的数据表、建议使用10uF 或更高的输入电容器。

实际电容值是否为10uF?  (例如:直流10V 时,电容值为22uF*0.2<-80%>)

还是按规格表示电容器值?

请检查一下...

谢谢

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    根据 TPS563201EVM 用户指南、我们可以得到使用2*10uF 25V 输入电容(忽略0.1uF 值)。 根据该电容器的直流偏置特性、当 Vin_max=17V 时、有效值约为5uF。 因此、我们可以使用5uF 作为实际电容值。 因此、如果您使用1*10uF+0.1uF 输入电容、10uF 输入电容的直流速率应不低于25V、且温度系数更高。

    输入电容器 和输入纹波成反比。 输入电容值越高、输入纹波性能越好。

    谢谢、

    Lishuang