This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:了解仿真问题和有关输出电容的第二个问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944775/tps7a7200-understanding-simulation-issue-and-second-questions-on-output-capacitance

器件型号:TPS7A7200

您好!


我将在常用仿真器中使用导入的网表模拟 TPS7A7200。  问题在于、当将内部设置电阻器接地以对任何输出电压进行编程时、产生的输出电压始终比输入电压低300mV。  您是否有解决问题的建议或解释出现这种情况的原因?  此外、当使用外部分频器时、我不会看到这个问题。

 我对该器件的输出电容负载还有另一个问题。  在 µF 表的第8.2.2.4节中、µF 在47 μ F 至200 μ F 的输出电容器、必须使用至少220pF 的前馈电容器。 数据表未引用电容的绝对最大值。 在我的应用中、我希望在陶瓷中使用高达300uF 的输出电容。   这是否有问题? 应使用什么前馈值进行补偿?  

谢谢、
HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSG、您好!

    您能否向我展示您的仿真原理图?  您是否在 TI 的 Cadence 中尝试过相同的仿真?

    www.ti.com/.../PSPICE-FOR-TI

    该器件的额定输出电容高达200uF。  稳定性的范围取决于负载电流和输出电容。  数据表必须列出整个负载电流范围的稳定性、但在实践中、实际负载电流可能是数据表范围的子集。  虽然它可能在300uF 下保持稳定、但您需要使用瞬态响应在工作台上查看此情况(请参阅下面的链接)。  首先、我将遵循数据表中有关前馈电容的相同指导、如果您发现需要更多裕度、则可以增大该值。

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    请记住、数据表参数仅适用于200uF 或以下的输出电容、因此您将在数据表规格之外工作、且不保证 EC 表符合要求。

    谢谢、

    斯蒂芬