This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780 -仍无法运行

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949868/ucc28780-ucc28780--still-no-run

器件型号:UCC28780

Ulrich:

正如我所能说的那样、我们已经准备好了所有事情。 包括 CS 上的拉电阻以获得.28V

但门槛没有跑。

我一直到150V。  存在短暂 的运行脉冲、但从未进入持续阶段。

然后、在另一次尝试时、我注意到 BAS126耗尽型 FET 无法正常工作。

将其替换为 CPC3909 (旧魔鬼)、它使用非常不同的 SWS 和 HVG 波形时序。

但是:

REF 和 RUN 都发生了、但在0.5V 时、周期重复时间也很短。

您是否有办法在当地与已经完成此电路调试的人员一起帮助我们? 这将极大地帮助我们。  

我已联系当地 FAE 以获取此类人员。 尚未成功。

现在,我们必须停止这项工作:直到我们找到额外的帮助。

请告诉我。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich:

    今天上午更新和更正了先前的帖子。

    1 我报告 REF 和 RUN 为.5V -不正确。 探头为 x10、因此它们具有正确的电平。 这很令人兴奋。

    短暂的居住

    #2原型1出现其他问题( 原型重建) )。 一旦 VDD、REF、RUN 出现、基于 SN6505的偏置或其他类似的东西就会开始与 VBULK 进行交互。  

    在探索根本原因期间,控制器在 REF 和 VDD 引脚处失效。 我想我知道原因。 由于该原型已清漆、因此无法再进行修复。

    最终不得不放弃它。

    我们将准备好 PROTO3和 PROTO4。  

    鉴于这一漫长的斗争、我们确实需要熟悉我们领域的人员(FAE?)  以在 实验中提供帮助

    可能吗?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将这一问题指派给该部分的一名专家。 他应该很快回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我们在 TI.com 上提供了一份应用手册,它是解决启动问题的分步指南,希望这能为您提供帮助。

    www.ti.com/.../slua982.pdf

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden 您好:

    感谢您收集有关此主题的帖子流。

    我们已经关注此调试文档一段时间。

    本文件未涉及我们遇到的问题,尽管它在各个方面都很出色。

    我们观察到芯片故障、VBULK 仅为25V! 引脚15 (VDD)和14 (VREF)短路。

    以下是我的假设: 如果 您重复运行高达25V VBULK (或更高)的启动序列来探索 RUN 为何不会改变电平(后跟第1个 PWML)、这些引脚会变为低阻抗、因为两个引脚都无法驱动电容器、且波形在20ms 至 50ms 内重复出现。 我看到引脚只是这样做。

    您能否验证这是否完全可能?

    由于我们目前还无法运行或运行 PWML、因此我们会重复丢失芯片。 之前、我们怀疑 ESD、甚至我的探头意外地使引脚15和14短路。

    但是、现在我确定启动过程不能重复。 然而、很难使芯片完全正常工作。 我们是否应该添加一个串联电阻器来限制从引脚流出的电流? 例如100欧姆? 然后、在整个电路运行后、将其取出?

    如果您有兴趣,下面是我们测试电路的方法(Ulrich 有我们的原理图)。

    -在未安装控制器的组件中,我们通过隔离器在下部 GaN 处注入了一个2usec PWM (即使对于下部 GaN,我们也有一个隔离器)。 上 GaN 保持关断状态。

    应用 VBULK:现在您可以检查整个功率级:VSWS 节点、电流感应振幅、引脚上的振铃、VS、而不会超过 VDD 上的启动电压、次级输出、GaN 和 UCC 24612操作进行整流。 然后、我们反转 GaN 关闭状态的顺序。 测试上部 GaN 开关行为-确保其与所有焊盘相连。

    然后、我们安装芯片-知道所有组件都已正确设置。

    我们仍然无法运行。

    因此、这是一个大问题。

    在这方面的任何帮助都将不胜感激。

    robn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    让我们通过电子邮件进行讨论,我将关闭此帖子。

    谢谢。