This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780- Ivsl 和 run Understanding

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945926/ucc28780-ucc28780--ivsl-and-run-understanding

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:UCC24612TIDA-01622

Ulrich:

我想我终于明白了:SWS、hvg、ref、run、Ivsl limits、 CS 限制、输出电压慢启动关系。 等等:我所说 的"禅宗"。

因此、我将使电路安装您的详细信息中的值、我确信它将运行。

我们已重新测试了 xmfr (28:3:1) 响应、GaN 偏置上限 和 GaN 偏置下限、负载为10%时的次级响应/直流输出...&知道如果 PWML 发生1、2、3、... 5次 等...由于设置、将会继续。

将保持 CS 上拉(60k 至 REF) 、直到所有方面都检查完毕、我们认为可以达到380V 输入。

将报告 Asap。

太棒了!

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前 Ulrich 不是将被分配与此零件相关的问题的人员。 我已经重新分配了该主题、Jaden 应该很快就会回来、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx。 希望听到 Jaden 的声音。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    请分享您的设计的更多背景信息,如输入电压、输出电压/电流 。

    您出现的症状和问题是什么。 您捕获的波形

    如果可以发布、请附加原理图和 PCB 布局文件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden:自7月以来,已经发生了很多事情!

    正如我在上一篇文章中所述、Ulrich 具有原理图和布局部分。

    下面是一个非常简短的叙述:我们将基于 NV6117的 UCC28780电路与评估套件 sluubv6EVM-021完全相同 、并使用它进行比较。 与 TI NV6117评估套件(TIDA-01622)的区别在于、我们不使用二极管压降为 上部 GaN 隔离器供电、而是为下部 GaN 提供基于隔离器的驱动。 我们还将 EPC2034C 作为 由 UCC24612驱动的 SR。  我们有一个外部5.2V 电源。 这用于获取 GaN 的浮动偏置。

    如果您找不到 sch、请给我发送您的电子邮件。 我将再次发送它。

    如果你需要整个故事,我将是一个很长的故事!

    但我在此保留一个字文件。 也可以通过电子邮件将其发送给您。

    必须指出、在 ACZVS 上使用上述器件的整套产品将是我们的旗舰产品。 因此、必须使其尽快完全运行。

    因此、我们非常感谢您的帮助。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden

    我没有提到输入/输出

    输入:通过 PFC 级进行良好调节(在三相输入上使用 Delfino)、可提供380V 固定电压。 变化非常小。  

    单输出产品: +5V@ 4安、-5@10安、12v@5安、-12v@8安、15V 1安 -15V 5安培、24V @ 5安培、48V @ 3安培或定制。

    目标是:尺寸最小、效率最高、所有 GaN 器件、 UCC28780 UCC24612芯片。

    至于波形:到目前为止、我们只能获得 VDD、HVG、VREF。 我们确实运行了、但正如我报告的、控制器发生了故障、但不认为它产生了 PWML。

    如果我们向上移动到最小 VBULK、以便 VCS>MIN 和 IVS>MIN 至今<max, we still do not see RUN .

    所有调试均受调试文档的启发。 以及我之前写的我们自己的内容。

    所有基于 XL 电子表格的计算、即我从 Ulrich 获得的修订版 C。 他有一份我们的计算结果。

    底线:我们为什么不提高跑步水平 、继续保持并让一切正常工作?

    因此,我们必须缺少一些东西。 和芯片故障。

    -robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    这是一个很长的故事!!!  我认为电子邮件通信是一种更有效的方式,您能否 通过电子邮件向我发送所有背景信息。

    我的地址是 jaden-ning@ti.com

    我将关闭 E2E 上的所有博文。

    谢谢。