主题中讨论的其他器件:UCC24612、 TIDA-01622、
Ulrich:
我想我终于明白了:SWS、hvg、ref、run、Ivsl limits、 CS 限制、输出电压慢启动关系。 等等:我所说 的"禅宗"。
因此、我将使电路安装您的详细信息中的值、我确信它将运行。
我们已重新测试了 xmfr (28:3:1) 响应、GaN 偏置上限 和 GaN 偏置下限、负载为10%时的次级响应/直流输出...&知道如果 PWML 发生1、2、3、... 5次 等...由于设置、将会继续。
将保持 CS 上拉(60k 至 REF) 、直到所有方面都检查完毕、我们认为可以达到380V 输入。
将报告 Asap。
太棒了!
Robin