This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:最大终止时间

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944815/bq24170-maximum-termination-time

器件型号:BQ24170

电气特性要求最大快速充电终止时间为10小时。 我们有一个120AH 电池组、需要~ 30小时的充电时间。 是否可以通过将 TTC 上的安全计时器电容设置为~ 330nF 来将器件设置为允许30小时快速充电(~ 4A)? 充电时间限制在10小时的时间是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    遗憾的是、计时器受其设计的限制、无法真正克服这一问题。 设备不能设置为30小时,因为它超过了最大10小时。

    但是、您可以通过切换 ISET 来解决此问题。 设置为小于40mV 以禁用充电、设置为大于120mV 以启用充电。  

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo