This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:关于选通设置

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944608/tps65218d0-about-strobe-settings

器件型号:TPS65218D0

您好!

我想向您询问有关 TPS65218D0器件的信息。
是否可以在另一个电源系统中为选通设置相同的选通脉冲?
例如、在 SEQ_Register 中、DC2_SEQ 和 DC1_SEQ 都设置为 Ah。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji Pan、

    是的、您可以按照  TPS65218D0数据表第48页开始的编程部分进行操作。

    您可以在执行 EEPROM 编程序列之前使用 I2C 写入命令修改 SEQ3-7寄存器。 请记住、这些寄存 器受密码保护(请参阅第50页的第5.6.1节"密码保护")。

    对于 SEQ3、控制 DC2_SEQ (位7-4)和 DC1_SEQ (位3-0)、您可以将任一字段设置为0x0以断开直流/直流转换器与序列发生器的连接、或设置为0x3至0xA 以在相应的选通脉冲序列#处启用直流/直流转换器(0x1和0x2仅保留用于 DCDC5/6)。