主题中讨论的其他器件:CSD25402Q3A、 BQ25895
我的电路被设计成从3.7V 升压到5V、在输出端汲取的电流为3A。我似乎从输出端汲取的电流不能超过2A (在输入端汲取的电流约为3.3A) 在器件在输出端显示高纹波之前、然后进入某种振荡模式、在该模式下、输出仅跟随输入。
WEBench 设计器输出此电路:(我的微小更改是绿色的值)
-我首先将补偿网络更改为15K 电阻和6.8nF 电容,但我可以消耗大约1.6A 的电流。 当我将15K 更改为10K 时、我得到2A 电流。
-我在 M3上使用 CSD25402Q3A FET
-我在 COUT1电容处有20uF 电容
-我使 RLIM 更低、因此我怀疑我们处于输入电流的限制
我正在使用工作台电源进行测试、以便输入保持稳定并能够提供足够的电流。 我还连接了一个负载、显示了消耗的确切电流。
我使用的是使用此芯片的 Pololu 器件所使用的相同2.2uH 电感器、因此我相信它是好的。
下面是 PCB 布局视图:
以下是输出的屏幕截图(在绘制1.5A 电流时、工作正常):
以下是输入的屏幕截图(在绘制1.5A 电流时、工作正常):
以下是 SW 引脚的屏幕截图(在绘制1.5A 电流时、工作正常):
下面是 BST 引脚的屏幕截图(在绘制1.5A 电流时、工作正常):
现在、当尝试消耗更多电流(超过2A)时、输出首先看起来像这样(此纹波电平突然发生变化):
然后(过载时) SW 引脚看起来是这样的、因此频率太疯狂:
然后、该器件似乎突然下降电压以跟随输入电压、这里是输出电压:
您能帮助我了解还有哪些变化吗?