This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2064C:IEC62368-1或 EN62368-1

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TPS2003C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949544/tps2064c-iec62368-1-or-en62368-1

器件型号:TPS2064C
主题中讨论的其他器件:TPS2561TPS2003C

尊敬的团队:

您可以向我发送 TPS2061C 的 CB 报告吗?
我需要 IEC62368-1或 EN62368-1 CB。

此致、
渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watanabe:

    仅 IEC60950。

    没有62368。

    如果可以、请向我提供您的电子邮件地址。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们是否有 TPS2003C 或 TPS2561的 CB?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    没有62368的 CB、而是60950。

    我认为产品线正在计划获取证书。

    但我不确定时间轴。

     

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我将检查某个分部。

    谢谢、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED 提供的必填 TI 答案。 因此、我需要通过 E2E 更新产品线。

    >请勿使用 CB 62368,而是60950。
    >我认为产品线正在计划获取证书。

    感谢您的帮助。   。  。

    S.Inomata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inomata、

    请发送电子邮件至 tina-liang@ti.com。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。