This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ36002:内部调节电阻器

Guru**** 2797525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944785/lmz36002-internal-adjustment-resistor

器件型号:LMZ36002

大家好、

我想知道内部调节电阻器的误差范围。

因为我的客户想知道使用期间的最大和最小输出电压值。

下面的数据表对此进行了说明。

"设定点电压容差的规定限值包括内部电压基准的容差

和内部调节电阻器。 总体输出电压容差受外部 RSET 电阻器容差的影响。"

我在数据表中找到了内部电压基准的精度。

“温度范围内精度为2%的内部电压基准。”

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我们给出了设定点、线路、负载和温度范围内的典型 EC 规格总输出电压变化为+/- 2%。

    我们给出 了仅针对特定条件的设定点变化的典型和最大 EC 规格。

    但是、我们无法保证任何其他规格、请联系您当地的销售工程师以请求(可能)所请求项目的分销数据。

    这是不能通过开放论坛共享的内容(假设存在)。