This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3430:输入电压的绝对额定值

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941920/ref3430-absolute-ratings-of-input-voltage

器件型号:REF3430

可能涉及的对象

请告诉我输入电压的绝对最大额定值。


查看数据表、最小规则为"Vref + 0.05"。 "Vref"是否被解释为输出端子的电压输出? 由于电源关闭时 IN = 0V 且 VREF = 0V、因此超出了绝对最大额定值。 请解释"Vref + 0.05"中"vref"的解释。

此外、还存在一种现象、即在中断瞬态期间输出电压会高于输入电压。 (大约0.1V) 请告诉我这是否是一个问题。 在这两种情况下、请解释原因。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    REF34绝对最大值表有点令人困惑。 "in"的绝对最大值应为-0.3V 至12V。

    通常、当输出端有电容器时、在突然关断期间、由于放电、我看到 VOUT > Vin。 REF34没有内部反向电流保护、但0.1V 不会导致任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    请再告诉我一个。 放电期间反向("Vout>Vin")会导致多少伏特电压出现问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我没有这方面的资料。 让我为您研究一下这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在研究这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有有关 VOUT>VIN 的时间规格。 REF34无法连续处理 VOUT>VIN。 仅在断电情况下才可接受。