This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS613221AEVM:升压稳压器过热和过流

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948939/tps613221aevm-overheating-and-overcurrent-in-boost-regulator

器件型号:TPS613221AEVM

您好!

我将 TPS613221A (3.3V 输出电压版本)用于 可穿戴设备、将单节 AA/AAA 电池(1.5V)以及2节串联(3V)的 AA/AAA 电池用作电源输入、 我们观察到、当电池完全放电且电压低于0.9V 时、稳压器开始在输入端消耗超过500mA 的电流、并充当短路(这种情况在我们使用单节 AA/AAA 电池时最常见)。

数据表中未记录此事件。

这是什么原因?

有办法防止这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximiliano:

    您的负载条件和原理图是什么?  

    您可以与我们分享波形吗? 包括输入电压、输出电压和软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢先生、您好、

    感谢你的答复。

    使用的原理图就是这样、当我们使用单节 AA/AAA 电池作为输入电压(1.5V)并且电池几乎完全放电(~0.8V)时、问题就会发生、我们使用北欧的蓝牙微控制器"NRF52832"

    电路板布局如此

    这是 Vin 采样电流值为0.1秒时的电流、以 mA 为单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximiliano:

    我看到电流类似于脉冲负载。 您是否可以查看负载详细信息?

    我担心电池电压会因 ESR/ESL 本身而大幅下降、尤其是接近完全放电。  Iin=Vo*io/Vin/eff。 如果 Vin 较低、效率将降低。 因此、输入电流将增大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maimliano:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢您好、

    是的、您的回答有助于理解问题、谢谢我的朋友。

    来自墨西哥的问候。