This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:低侧电流限制<2A

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944767/lmr33620-low-side-current-limit-2a

器件型号:LMR33620

您好!

*1.
根据 LMR33620的数据表 P.7、最小低侧电流限值为1.95mA。 我的客户认为5V@max1.6-1.7A 输出上的 LM33620。

数据表中建议使用10uH、但考虑到线圈的纹波电流、它超过1.95A、我认为将应用低侧电流限制。
为什么电流限制设置为1.95A (<2A)? 换句话说、LMR33620能否输出2A 电流?   请告诉我们。

*2.
在数据表 P.7的以下脚注中、您的意思是什么?   在正常使用情况下、即使2A 流至低侧、电流限制是否永远不适用?

(3)该表中的电流限制值是在生产中进行的开环测试。 它们可能与闭环应用中的不同。

请告诉我。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纹波会导致瞬时电感器电流高于或低于平均电流值、因此电流限制高于或低于器件的最大额定直流电流。

    我将询问产品团队的原因以进行脚注、因为我自己需要更清楚的说明。