This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001:如何在使用过多输出电容时确定最快的启动

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942928/lm46001-how-to-determine-the-fastest-startup-when-using-excessive-output-capacitance

器件型号:LM46001

尊敬的支持团队!

在我们的应用中、我们使用 LM46001生成12V 输出电压、输入电压范围为15.8至33.6V。 最大 输出电流指定为1A。 我们使用大于1mF 的非常大的输出电容、因为我们需要避免 uController 在电源中断测试期间复位。

为了保证 大输出电容正确加载、我们决定使用 LM46001的软启动特性。 遗憾的是、该启动时间应尽可能短、否则输出电容必须进一步增加。 现在的问题是、我们可以多快地加载输出电容器、以确保12V 输出电压始终正确启动。

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    这是 I = cdv/dt 的情况

    I (希望小于峰值电流限制)

    C 是输出电容器

    dV 为 Vout

    DT 是软启动时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答!

    我只想…电流是否足够低于峰值电流限值(2、07 μ A) 2、71A)?

    LM46001还…了谷值电流限制(0、94 μ A) 1、25A)。

    在应用手册 SNVA736 (第8页/方程式(2))中,最大输出电流被定义为:

    Iout_max = I_valley + 1/2 *(Vin-Vou)/FS*L)* Vout/Vin

    我对最大启动电流必须低于该电流是否正确?

    此致、Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动时的峰值电感器电流将是电感器纹波/2 +负载电流+电容器电流

    电感器纹波遵循简单的公式

    所述的电容器电流为 COUT*Vout/软启动时间  

    这三者的组合必须小于数据表中规定的最小峰值高侧电流限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解峰值电流限制的行为。

    LM46001 还…了谷值电流限制(0、94 μ A) 1、25A)。

    这种附加的电流限制机制会降低最大值 输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是电流限制、而是用于适当调节和适当电流限制的命令电流值。

    如果 Hs 电流限制经常被命中或 Vout 下降触发、则进入断续模式或其他电流限制机制。

    www.ti.com/.../snva736.pdf