This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:IN 时引脚上的电压为"off"

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944703/tps27s100-voltage-on-pins-when-in-is-off

器件型号:TPS27S100

我有一位客户目前正在评估 TPS27S100器件。

在使用条件下、当 IN 上没有施加电压时、向 EN、DIAG_EN、FLT 和 MON 施加3.3V 电压(通过串联电阻器)。

数据表显示、这些引脚的绝对最大值为7V;不提供 Vin 也是如此吗?

我知道一些器件支持在主器件电源关闭时为引脚供电、客户一直在设计时假设该器件也支持这一点。

请确认吗?

谢谢。

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    如果 VS 引脚上没有电压、则器件未通电、因此未设置内部基准。

    如果在此处的控制引脚上施加任何电压、则不会出现任何问题、因为这些引脚将是悬空节点。 只要这些电压保持在绝对最大值范围内或最好处于建议的工作条件内、器件就不会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    快速说明。 您提到 VS 引脚。 我假设这是数据表中的 IN 引脚? VS 是什么意思?

    数据表中的图5同时列出了 VS 和 VIN。 这有点令人困惑、但我假设 VS = IN、是吗?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    很抱歉。 和 VS 中的输入电压是相同的。 有关器件的方框图、请参阅数据表上的第7.2节。