This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:在轻负载下允许双向电流流动以改善交叉稳压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24630, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944709/ucc24630-allowing-bidirectional-current-flow-under-light-loads-to-improve-cross-regualtion

器件型号:UCC24630
主题中讨论的其他器件: UCC24612

大家好、我看到的是高电压交互式幻灯片、其中讨论了 SR 如何允许在轻负载下产生负电流以改善交叉调节

根据本文档、控制器允许负电流。

第一个问题是该控制器是否有仿真模型?

我已经检查了数据表并使用电压秒值来计算 Ton、因此这可能是允许负电流的原因。 在与该 UCC24630相关的文档中、我看不到任何对交叉调节的引用。 唯一的演示板是单输出转换器。

也许您可以帮助我获取一些有关信息? 无论如何、我将运行一些仿真、以尝试更好地了解它的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了该器件的设计工具页面、但该驱动程序没有仿真模型。

    UCC24612 SR 驱动器有一个 Simplis 模型、您可以在以下链接中找到该模型。

    此致、