This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:PSE 和 PD

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, PMP20588, PMP9563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944736/tps23861-pse-and-pd

器件型号:TPS23861

你(们)好  

您能帮您推荐合适的产品

TI 是否有适用于 PSE 和 PD 的 PoE 解决方案(802.3at 30W)?

 

条件:

PSE 侧、

输入电压:6.0 ~ 8.4V (来自电池组2S1P)

 

  1. 隔离式电源
  2. TI 是否具有单端口解决方案?
  3. 对于 PSE 输入、建议使用哪种升压解决方案?

PD 侧、

输出电压:12V、1、67A (20W)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    感谢您的提问。  

    在 PSE 端、我们没有单端口 PSE、但  建议将 TPS23861用于高达30W 的单端口 PSE 应用。 您可以找到 PMP20588参考设计 、其中 TPS23861用于具有宽输入电压的单端口配置。  

    在 PD 端、 我们有 PMP11254 可实现最低成本 、PMP9563可实现最高效率。  

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我。 谢谢!  

    此致、  

    Brett Colteaux

    产品营销工程师