This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:类似 BMU 器件是否采用无 DSBG 封装?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944734/bq27530-g1-is-a-bmu-part-like-this-available-in-a-no-dsbg-package

器件型号:BQ27530-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24160

对于我的应用,我正在考虑使用 BQ24160充电器和 BQ27530电量监测计。 BQ27530仅采用 DSBGA 封装,这可能还不错,但如果我们认为不值得使用更昂贵的 PCB 技术及微型通路和极小的轨道和间隙,我希望有备份计划。 有很多电量监测计可供选择、但我还没有在 BQ27530提供集成 I2C 接口的非 BGA 封装中找到。 BQ27530数据表显示,它是专为与 bq2416x 器件配合使用而设计的,因此,我确实在寻找同样适用于 bq2416x 器件但采用非 BGA 封装的器件。 网站上是否有一个列表显示哪些电量监测计是专为特定充电器设计的、哪些是通用的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、在搜索监测计时、我们使用以下在线工具: www.ti.com/.../products.html

    您可以选择所需的封装类型以及其他参数。 我不认为有一个表、其中的充电器与监测计配对、这些类型的配对也不多。

    此致、

    Wyatt Keller