This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:输出端电压瞬时崩溃。

Guru**** 2524390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949454/lmr16030-voltage-crashes-momentarily-at-the-output

器件型号:LMR16030

大家好、

我收到了我设计的板。  我将输出电压固定为5.27V。   我使用 Raspberry PI 3 A +作为负载。

我正在分享来自示波器的图片。

您可以看到、它会降至3V、Raspberry 正在重新引导。

与 Raspberry 配合使用时、电压会瞬间下降。 我需要紧急帮助来解决这一问题。 在制作演示产品时、电源板会以这种方式导致问题。

我还共享我使用的产品的链接。

https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/LMR16030SDDAR/8133146

我还会分享原理图。

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有多种可能。

    1.您使用什么输入电压进行测试?  确保输入电压在负载瞬态期间不会下降太远。

    2.当瞬变发生时、您看到了多少电流负载?

    3.您能用3A 的电阻负载测试输出是否稳定吗?  然后将负载从空载步进至3A、查看输出是否正常。

    该器件的额定负载为3A;负载越大、输出就会下降到稳压范围之外。

    5、如果以上各项都正常、则可能需要更多的输出电容或对反馈补偿进行一些调整。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我 绘制了24V 输入的原理图、但在今天的测试中、我施加了12v 输入电压。  我从电源提供输入电压。

    2. 输入电压为12V 时、输出崩溃的电流约为140mA。 此事件需要大约4ms。 (器件开启、开始正常运行并崩溃。 一次又一次)

    3. 我以前尝试过这种情况:我以电阻器的形式将恒定负载连接到输出端、测试结果约为5.25V、2.5A 恒定电流。 我看到一个稳定的5.27V 无负载电压。

    建议与 Raspberry PI 最大5.25V、2.5A 适配器配合使用。 低于3A。

    5. 如何在这方面走一条路。 如果您需要、我可以共享布局或您需要的任何内容。

    我正在等待您的宝贵回报。 您能帮我解决这个问题吗?

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果稳压器在2.5A 的静态负载下工作正常、这是一个好迹象。

    圆周率可能会消耗比预期更多的电流。

    您可以使用工作台电源测试 Pi、以查看它是否消耗任何浪涌电流等

    如果您可以发送 PCB 布局、这将很有帮助。  Altium 是理想的;否则、只需图层和符号即可。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我解决了这个问题、完全是由我的故障引起的。 也就是说、电源电压为12V、250mA、当 Raspberry 尝试消耗更多电流时、电源无法供电。 这就是他不断重启的原因。

     

    但我发现还有另一个问题。  我将在车辆中使用这些器件、我的 Raspberry 输出电压似乎非常不稳定。 我将共享该示波器的输出。


     


     


     

    您可以看到、最小值和最大值非常高、这种波动以微秒为单位、但如何防止这些电压波动以确保器件安全。

     

    我还会分享电路板布局的图像。

    顶层

    底层

    如何解决电压波动问题? 我期待您的回答。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    从示波器光标中读取总电压波动有点困难、但看起来是这样的

    一些来自开关的高频噪声。

    以下是一些可能会有所帮助的想法:

    1.避免在电源组件上使用散热片,例如输入、输出电容器以及电感器和二极管。

    这些应该是到平面的实心直接连接。  焊盘引脚#9也是如此。

    2.应将 C10和 C4直接放置在器件附近、而不是 C2和 C3。  C2和 C3

    距离可能更远。

    3.尝试更改 FB 电阻器 R1的路由。  应避免在电感器或二极管附近运行。  

    更重要的是、该走线应直接连接到 C7或 C8的正极侧、而不是靠近电感器连接。

    4.从 BOOT 引脚到 BOOT 电容器的走线应该更宽一点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我将开始修改 PCB 以实现您所说的内容。


    我还有一些问题要澄清,以回应你所说的话。

    1、这里我要解决第一个问题、但有人建议我在数据表和 EVM 中的 IC 下放置散热过孔、这就是我这么做的原因。 您是否建议移除这些过孔、您能确认吗?

    2.好的。

    3.好的。

    4.好的。

    有人建议电感器下方没有任何东西、因此我没有通过平面或路径。 这是问题吗?

    最后、您是否建议在输出端再加47uF?

    请说明您是否要添加任何其他内容。 我将很快将其发送到新的 PCB。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.散热过孔良好;散热片不好。  您应该具有稳固的连接

    与接地平面的距离、如布局示例中所示。  

    电感器下方没有任何东西是可以的。

    您可以在 PCB 上留出额外的输出电容器。  我会建议一个地方

    一个大器件和一个小器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是用于测量和降低输出纹波和噪声的更多资源。

    谢谢

    https://training.ti.com/understanding-measuring-and-reducing-output-noise-dcdc-switching-regulators

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/07/27/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    https://training.ti.com/power-tips-measuring-vout-ripple-dcdc-converters

    e2e.ti.com/.../understanding_5F00_measuring_5F00_and_5F00_reducing_5F00_outputnoise_5F00_0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢您分享的文档和快速反馈。 我已经查看了所有这些内容并修改了我的卡、我将与您分享。

    顶层

    底层

    我有这样的修订、如果我问、您能检查一下吗? 我是否错过了任何错误或点?

    如果没有缺失或错误、我会将其发送到新的 PROTOTIP。 我正在等待您的回复。 谢谢你。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这对我来说现在很好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    你帮助了很多、如果有任何情况、我将打开一个新帖子并分享。

    谢谢、

    Mehmet