This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:关于输出放电功能

Guru**** 2532670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944391/tps548a20-about-output-discharge-function

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件: TPS53319

您好!

TPS548A20是否具有“输出放电功能”?
TPS53319具有输出放电功能。
但是、TPS548A20数据表未提及输出放电功能。

此致、
Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS548A20具有输出放电功能。  规格是电气特性表。  放电电流为6uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    我了解到6uA 是作为 OOB 函数的放电函数。
    但是、客户希望在器件关闭(EN =低电平)时具有输出放电功能。

    当 EN 设置为低电平时、是否有输出放电功能?

    此致、
    Yusuke


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OVP (OOB)的低侧 FET 灌电流。  电流为10A。

    当器件被禁用时、放电电流为6uA。