This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:关于 TPS543B20的遥感(RSP & AMP;RSN)连接

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944638/tps543b20-about-remote-sense-rsp-rsn-connection-of-tps543b20

器件型号:TPS543B20

您好!

我将 TPS543B20用于1V @10A 降压转换器。 我将 TPS543B20EVM 作为参考。 我有以下有关遥感的问题:

1) 1) EVM 原理图中有未组装的元件、用于将斜坡引脚连接到 RSP 引脚。 我是否需要为我的电路添加这些占位符? 我在数据表中找不到与这些组件相关的任何内容。

2) 2)我在哪里放置滤波器组件(两个低值电阻器和高频率 电容器)进行测量? 靠近 IC 或靠近负载? 靠近 IC 对我来说更有意义(滤除路上耦合的噪声)、但在数据表中的图38中、滤波电阻器和电容器放置在输出侧而不是 IC 附近、这使我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1) EVM 原理图中有未组装的元件、用于将斜坡引脚连接到 RSP 引脚。 我是否需要为我的电路添加这些占位符? 我无法在数据表中找到与这些组件相关的任何内容。

    [PJM]不可以、评估模块中包含的这些占位符用于比较 TPS543B20的高级电流模式控制架构与使用电压模式控制的类似器件的性能。  TPS543B20的内部补偿环路不需要这些组件。

    2) 2)我在哪里放置滤波器组件(两个低值电阻器和高频率 电容器)进行测量? 靠近 IC 或靠近负载? 靠近 IC 对我来说更有意义(滤除路上耦合的噪声)、但在数据表中的图38中、滤波电阻器和电容器放置在输出侧而不是 IC 附近、这使我感到困惑。

    [PJM]理想情况下、我们希望高频噪声滤波器靠近 IC、以最大限度地减少噪声注入、 当没有使用反馈分压器将输出电压缩放到基准电压时、例如、对于1V 输出、由于1V 是可用的基准电压、因此可以将 RSP 至 RSN 之间的差分旁路电容器放置在靠近 IC 的位置。  但是、对于节点中断或使用反馈分压器时、通常最好将遥感电阻器或反馈分压器保持在靠近负载的位置、以防止意外地将遥感网络短接至远离遥感点的输出电压。

    此外、如果遥感滤波电阻器放置在反馈分压器之后、以便它们可以靠近 IC 引脚放置、则反馈分压器的源阻抗(顶部和底部并联电阻的等效阻抗)会驱动滤波器的电容器、 因此、必须特别注意通频和产生的相移。  

    通常建议 RC 滤波器的转角频率至少比开关频率高2-3倍、以避免该滤波器对穿越频率的相位裕度产生负面影响。