This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:无电池连接时的占空比情况

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886EVM, BQ25882, BQ25883, BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944395/bq25886-duty-cycle-condition-on-no-battery-connection

器件型号:BQ25886
主题中讨论的其他器件: BQ25882BQ25883

当没有电池连接时、是否有用于钳制占空比的控制功能?

我基于默认 bq25886EVM 进行评估、但占空比接近50%(最坏情况)、并且出现以下问题。

・μ A 占空比变为50%⇒大峰值电流⇒达到 ILIM 设置:2.4A⇒VBUS 减少电流限制并达到 VBUS 的 UVLO

它不能使输出电流等于电池连接条件。

(USB:DCP)

或者、如果有任何方法可以调整占空比或在无电池条件下禁用 PFM、请告知我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    可以在主机控制的型号(BQ25882和 BQ25883)中禁用 PFM、但不能在独立器件(BQ25886)中禁用。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo - San

    感谢您的快速回复、

    我期待您对另一个问题(占空比)的回答。

    顺便说一下、客户希望 bq25886是独立的功能和选择。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    无法在 BQ25886上钳制占空比。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo