This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619EVM:BQ25619 EVM

Guru**** 2384940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950561/bq25619evm-bq25619-evm

器件型号:BQ25619EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25619BQ25601

尊敬的 TI 团队:

 我从 ti-store 购买 BQ25619-EVM。

在 USB 插件之后、我发现 SYS 电压在没有电池连接的情况下为4.2V。  

由于没有电池连接(VBAT=0 <VSYS_MIN), why the SYS voltage is not the VSYS_MIN(3.68V) ?)

谢谢!

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    十一、

    该器件没有电池检测功能。 当电池未连接且默认启用充电时、器件会尝试将 VBAT 调节为充电电压(VREG、默认为4.208V)、然后终止充电。 经过一段时间后、VBAT 将降至再充电阈值以下、器件会再次将 VBAT 充电至充电电压(VREG)。 因此、充电器状态指示正在充电和充电完成之间的状态、因此 STAT 引脚闪烁。 较高的 VSYS 纹波也与行为相关。 如果通过/CE 引脚或寄存器位禁用充电、则器件不充电、STAT 引脚不应闪烁、VSYS 也比最小系统电压(VSYSMIN、默认值为3.5V)高150mV。

    请访问 e2e.ti.com/.../890624 以了解 I2C 控制的 BQ2560X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示。 BQ25619类似于 BQ25601。

      有关常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 这些原则是相同的。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ning。

    BR

    十一