This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:负输出摆幅问题

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950735/tps65131-problem-for-negative-output-swing

器件型号:TPS65131

TPS65131正在评估24Vin 至±15Vout、负输出 Put 在启动时序上的摆幅。

波形附在下方、稳定的摆幅时间为随机的:下面是310msec 至2.4sec、右端是放大波形。

※CH1:5V 输入、CH2: -15V 输出、CH3:-5V 输出(-15V→LDO→-5V)

当在前馈电容器旁添加51.1kΩ Ω 电阻器时、摆幅消失且稳定。

如果有其他降噪方案(不含51.1kΩ μ V)、请告诉我。

第二个问题是、当 Cout 44μF Ω 增加到66μF Ω(不含51.1kΩ Ω)时、启动时序会发生高电压单摆幅。

这也是耦合噪声和效应环路响应的原因吗?

当发生其他原因时、请告诉我。

顺便说一下、正15V 输出是稳定的。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    上述两种情况似乎都与通过前馈电容器耦合到 FBN 引脚的噪声相关、我们建议的解决方案是您已经实现的、即添加带前馈电容器的串联电阻器以限制其带宽。 我不知道这种行为的任何其他原因。

    此致、

    辽卡特