请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131 TPS65131正在评估24Vin 至±15Vout、负输出 Put 在启动时序上的摆幅。
波形附在下方、稳定的摆幅时间为随机的:下面是310msec 至2.4sec、右端是放大波形。
※CH1:5V 输入、CH2: -15V 输出、CH3:-5V 输出(-15V→LDO→-5V)
当在前馈电容器旁添加51.1kΩ Ω 电阻器时、摆幅消失且稳定。
如果有其他降噪方案(不含51.1kΩ μ V)、请告诉我。
第二个问题是、当 Cout 44μF Ω 增加到66μF Ω(不含51.1kΩ Ω)时、启动时序会发生高电压单摆幅。
这也是耦合噪声和效应环路响应的原因吗?
当发生其他原因时、请告诉我。
顺便说一下、正15V 输出是稳定的。
此致、
Satoshi