This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:支持0.1V 低压降运行?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944668/tps546a24a-supports-0-1v-low-dropout-operation

器件型号:TPS546A24A

大家好、

我正在寻找的解决方案是、从3.1V 输入提供0.4V 至3Vout/2A 的可调输出。 TPS546A24A 是否支持3.1V 输入电压至3V 输出电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不支持、由于低侧 MOSFET 电流感应要求的最短关断时间、TPS546A24A 将不支持3.1V 至3.0V 的电压。

    我相信我们的任何 PMBus 器件都不会支持大于97%的占空比、从而支持3.1V 输入的3.0V 输出。  您可能需要寻找外部可调输出电压解决方案、例如使用外部可编程基准电压或将来自外部 DAC 的电流馈入模拟转换器的 FB 引脚。