This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:同步

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947953/uc3842-synchronization

器件型号:UC3842

在 UC3842数据表中,什么是同步功能,我无法理解这个词,  
有人能举个简单的例子向我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!  


    感谢您的参与和对 UC3842的兴趣! 该器件的同步功能允许用户通过提供外部振荡信号来绕过 IC 的振荡器。 如数据表所述、该外部信号(无论是来自 FPGA 还是微控制器)可施加在计时电容器 CT 的低侧和 CT 与接地之间的小电阻器的高侧之间。 此功能对于使用主器件命令的多个 PWM 控制器的系统非常有用、可确保更精确的占空比并减少输出纹波。  

    感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能用图片来解释我仍然不能理解 我有牵引问题我不能理解


    1.我知道我的开启基于电容器充电关闭基于电容器放电、 充电电压达到阈值上限电压、电容器将开始放电、如果我添加同步信号、我可以根据信号电压进行更多充电? 如果阈值上限为3V 并且我加上 SYNC 信号1V、则表示电容器将充电至4V? 我不理解这个部分。

    2.如何确保我添加的脉冲在 RC/RC 峰值上、我是否可能添加了错误的位置? 如蓝线下方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、当电容器开始充电时、PWM 输出打开、但当电容器开始放电时、PWM 输出不会关闭、当 CT 上的电压振幅满足您的电路条件设置的值时、PWM 输出关闭。 当输出关闭(占空比)时、由 PWM 控制器从功率级接收到的反馈决定。 当输出电压较低时、PWM 输出关断(以及占空比)的阈值会更高。 当输出电压较高时、PWM 输出关断(以及占空比)的阈值较低。 这意味着电容器开始放电时、有一个单独的阈值。 查看下图:  

    从该图中可以看出、当 CT 上的电压达到"误差放大器输出"线时、您的 PWM 输出实际上会关闭。 CT 将继续充电、直至达到比较器阈值上限。 添加同步脉冲会强制 CT 上的电压在 CT 充电至该值之前达到该上限阈值、并触发 CT 立即开始放电。  

    2.您不会确保同步脉冲在 RT/CT 波形的峰值完全匹配。 这里的关键是选择同步脉冲的振幅、这样、无论脉冲在 CT 充电/放电周期中到达何处、都会立即触发 CT 以放电并重新启动 PWM 输出周期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我明白 了、同步脉冲会强制 CT 上的电压、这意味 着导通是相同的、但我可以控制关断时间? 那么、我可以调节开关频率吗?

    2.我仍然不知道添加同步脉冲有什么好处  

    在这张图片中、添加脉冲会缩短 Ton 并使电容器放电更快速、但它也会经常改变振荡器频率?

    那么、添加它的目的是调整频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同步脉冲强制 CT 电压复位。 如果发生这种情况时 CT 电压低于误差放大器阈值、则 PWM 输出将关闭。 如果 CT 电压高于误差放大器阈值、则死区时间将在 PWM 输出再次打开之前缩短。 您绝对可以在数据表中定义的限制范围内使用同步信号来调节开关频率(示波器频率应为~20% SYNC)。 频率)。  

    2.同步脉冲有很多不同的优点,其中两个最大的优点是能够同步交错电源系统中的不同 PWM 控制器和噪声优点,请看下面的相关图:  

    CT 斜坡上的噪声可能会导致器件振荡器过早触发、添加同步脉冲有助于防止这种情况。 其他优势如下所示:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我不明白为什么您说 如果 CT 电压低于误差放大器阈值、当发生这种情况时、PWM 输出将关闭。 如果 CT 电压高于误差放大器阈值、则在正常情况下、当 CT 电压达到误差放大器阈值时、PWM 输出再次导通前、死区时间将缩短、PWN 开始关断。  您能否给出一个让我更容易理解的图。 我想了解这个部分  

    2.根据你的回答,我可以理解这一部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下图1电容器周期及其如何控制 PWM 输出。 如果同步脉冲发生在第1行之前、PWM 输出将提前关闭、基本上同步脉冲将在周期中向前跳到第2行之后。 如果 SYNC 脉冲发生在线路1和2之间、则 PWM 输出将已经关闭、但电容器将立即开始放电(在周期中向前跳到线路2之后)。 第3行后、该周期重新开始、PWM 输出打开、电容器再次开始充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它更清晰,但如何确定同步脉冲位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您说过的、如果脉冲在第1行之前、如果 我想调整振荡器频率、它将影响开启、并且也不会影响我需要在第1行之后放置的脉冲的开启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有不人道的反应,你就不能决定脉搏的位置。 当同步脉冲开始到达时、PWM 输出将受到暂时影响、不足以引起任何系统问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您之前提到的  
    如果同步脉冲发生在第1行之前、PWM 输出将提前关闭、基本上同步脉冲将在周期中向前跳到第2行之后。 如果 SYNC 脉冲发生在线路1和2之间、则 PWM 输出将已经关闭、但电容器将立即开始放电(在周期中向前跳到线路2之后)。 第3行后、该周期重新开始、PWM 输出打开、电容器再次开始充电。  

    脉冲的位置会影响电路工作、它会影响导通时间或关断时间吗?

    但您说我无法确定脉冲位置,因此如何确保脉冲不会影响导通时间或关断时间,我仍然无法理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据定义、使用同步脉冲调整振荡器频率将影响 PWM 输出的关断和导通时序。 如果您不想影响此计时、同步脉冲不是理想之选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用同步脉冲来调节振荡器频率,但我不想影响打开,我如何确保它不会影响打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我不理解您在这里的顾虑。 您是否担心会影响整个功率级的导通? 或者、您是否担心 PWM 输出从低电平变为高电平? 如果您担心 PWM 输出从低电平变为高电平、则根据先前文章中所述的定义、该输出的时序将发生变化。 如果您担心整个功率级的导通、我不确定(没有有关原理图和/或应用的更多信息)添加同步脉冲会如何影响导通。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您理解不正确
    你给我的数字  

    如果充电电压等于误差电压、它将关闭 该线1 (图中)

     如果我在第1行之前添加将影响右转的脉冲?

    因此、我们不需要确保脉冲位置在哪里?

    您说我可以决定脉冲位置

    如果我不知道脉冲的位置、我如何知道脉冲是否会影响我们的开启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建该图是为了说明我根据您的要求对您上一个问题的回答。  

    正确的做法是、如果脉冲在第1行之前到达、它有可能缩短脉冲导通时间。 从系统的角度来看、这是完全可以忽略不计的。 在使用该控制器的功率级中、每秒有数十万个脉冲。 如果一个脉冲过早结束、您功率级的控制环路和补偿组件将帮助控制器快速响应、您可能会看到电源输出出现微小下降。  

    是的、同步脉冲最初可能会影响开启、但它对系统的影响可以忽略不计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我理解您的意思

    谢谢你  

    现在、我的问题得到了解决