This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:软启动调节

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944429/tps53219a-soft-start-adjustment

器件型号:TPS53219A

你(们)好  

您能告诉我吗

1-当 MODE 引脚连接到 VREG (6.2V)时、是否可以使用不同的电阻值更改软启动时间?

2-如果 PGOOD (不同的上拉电压3.3V)可以正常工作? 是否可以根据表1强制 CCM 调整软启动?

是否有文档?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1)否  软启动时间选择使用加电复位期间的 MODE 引脚接地电阻来确定软启动时间。  如果 MODE 引脚直接连接到 VREG、则接地电阻不可测量。

    注意:即使 MODE 引脚连接到 VREG、TPS53219A 也会在自动跳跃模式下启动、作为其预偏置输出电压支持的一部分。  软启动完成后、FCCM 比较器开启模式将启用。

    2) 2)在上电和引脚检测期间、PGOOD 引脚被强制接地、因此上拉电压不会影响 MODE 引脚检测。  如果 PGOOD 引脚未上拉至2V 以上、Mose 引脚可能无法上拉至足够高的电平、从而无法实现自动跳跃和启用强制连续条件模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢

    PIN#5模式根据表1进行设置、但我们的电源正常状态只能连接到3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    明白。  使用到3.3V 的电源正常上拉电阻不是问题。  在电源1期间、当检测到 MODE 引脚时、 该引脚将在内部拉至 AGND、因此 TPS53219A 将检测到 PGOOD 的电阻作为 AGND 的电阻。  一旦器件通过软启动且 PGOOD 引脚不再被拉至低电平、到3.3V 的外部上拉电阻就足以将 MODE 引脚拉为"高电平"并启用强制连续导通模式(FCCM)