This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:输出电压调节正常、但 PGOOD 处于低电平

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944761/lm73606-q1-output-voltage-regulation-is-okay-but-pgood-low

器件型号:LM73606-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73606

您好、先生、

我们在 LM73606上遇到问题(测试条件:VIN12V、VOUT 5V 最大电流5A)

PGOOD 上拉电阻10k。

输出电压5V 正常

您对调试有什么建议吗? 我应该检查什么要点?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    问题是什么?  

    谢谢