This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:与 UCC28730Q1选择问题类似的芯片

Guru**** 2770985 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944558/ucc28730-chip-which-similar-to-ucc28730q1-selection-issue

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件:UCC28700UCC28700-Q1

您好!

我现在将 UCC28730Q1用于我的项目、我想问是否有 UCC28730Q1的替代产品? 我的要求是:

能够承受40V-400V 等宽输入电压范围、并且不能是光耦合。 最好在初级侧进行反馈控制。 包装和其他要求没有限制、并且必须满足车辆法规的要求。(Q1级)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    UCC28700-Q1可用于10:1的输入范围。  以下链接将为您提供使用 UCC28700的参考设计。

    此致、