This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:只使用 BQ24172在 AVCC 和 VBAT 之间切换

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950747/bq24172-using-bq24172-only-to-switch-between-avcc-and-vbat

器件型号:BQ24172

我们可能需要使用不同的充电器、因为该器件无法通过 EMC 测试、即使在重新旋转并修改了布局和堆叠之后也是如此。  我们将从 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/944636测试一些其他缓解措施。  得知"参考"布局不是为了最大限度地降低 EMI、这一点非常令人失望。  EVK 噪声极高。

我的问题是:是否可以仅使用 BQ24172在12VDC 电源(AVCC)和 VBAT 之间切换、而不使用它进行电池充电?  并且不会干扰另一个充电 IC (简单的镍氢充电器)。

如果可能、我还有其他几个问题:

  • 这需要的最小组件是什么?  
  • 我们可以忽略开关电感器吗?  
  • 我们是否需要保持与 FB 引脚的连接?
  • 我们能否通过将 ISET 保持在低电平来实现这一点?

如果无法做到这一点、TI 是否推荐在12VDC 和7.2V VBAT 之间切换以实现不间断系统电源?

谢谢、

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    如果您根本不打算实施充电、从成本、BOM 和 EMI 的角度来看、理想的二极管或可能会更好地为您提供服务。

    TI 提供多种理想二极管/ORing 控制器。 我建议发布新话题并与该团队联系。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo