This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53-Q1:设计 tps7a53时的低输入电压应用问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53, TPS7A53-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944397/tps7a53-q1-low-vin-application-issue-when-designing-tps7a53

器件型号:TPS7A53-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A53

大家好、团队、

现在、我有一个有关适用于低 VIN 输入应用的 TPS7a53的问题、您能帮您提供完整的解决方案吗? 谢谢。

应用请求:VIN =~1.4V、 Vout = 1.15V (精确)、Iout <=2.5A、汽车 EE。

芯片:TPS7a53-Q1是一款候选器件  

问题:从 d/s 开始、当过孔=0时、压降电压<=320mV @3A。 从下图中可以看出、使用 Vbias 时、余量可能会小得多(如图21所示)。 这对我很有帮助、因为我还考虑使用 Vin = 1.35V 来获得1.15V 输出。 因此、请帮助检查我是否可以在输入电压为1.35V 且偏置电压设置为6.5V 的情况下进行设计? 如果是、我们是否可以使用电阻分压器(10K + 10K) 生成6V 偏置电压? 这里建议使用更好的偏置电压吗?

BTW、您能不能帮助您为其附加"已验证的解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junqiang、

    在2.5A 或更低的负载电流下、您通常需要225mV 或更少的余量、这是在150C 的最高温度下实现的。  
    在1.4V 输入和1.15V 输出以及2.5A 最大负载下、LDO 在最坏的情况下会消耗625mW 的功率。
    VQFN 封装的热阻为43.4 C/W、可使热增加约27度。  因此、如果环境温度低于100摄氏度、则最大压降仅为175mV、从而为1.4V 输入和1.15V 输出提供更大的裕度。

    如果您选择使用单独的 Vbias 电源、我不建议使用使用10k Ω 电阻器的分压器。  偏置轨需要提供一些微不足道的电流来运行内部电路。  数据表列出了典型值为2.4mA 的电流和最大值为3.5mA 的电流、这会导致10k Ω 电阻器上出现明显的压降。  最好使用可提供电压的单独电压轨。  在偏置轨上任何高于 Vout +压降的值都是足够的。  

    至于起始原理图解决方案、我将从数据表应用部分中的应用原理图开始。

    从数据表的第8节中、设置以下值:

    Cin = 10uF 或更高(5uF 有效电容)
    Cbias = 10uF 或更高(有效电容为5uF)
    COUT = 47uF 或更高(22uF 有效电容)。  如数据表中所述、通常建议使用47uF // 10uF // 10uF。
    c_nr/ss = 10nF 至1uF
    CFF =不需要、但可以为10nF 以提高噪声性能

    RPG = 10k 欧姆至100k 欧姆

    要在输出端产生1.15V 电压、可以设置 R1 = 12.1k Ω、R2 = 27.4k Ω。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细介绍、Stephen。

    因此、在本例中、由于在本例中没有专用的偏置电压、我能否将 Vin (~1.4V)直接连接到偏置电压? 根据 d/s、建议在 VIN <=2.2V 时连接偏置电压。 如果是、这是否可以进一步提高压降电压的余量?

    总之、如果我选择 Vin=1.35V、并将 Bias 引脚连接到 Vin 引脚、那么当输出电流介于30mA 至2.5A 之间时、如果我获得稳定的1.15V 输出? 谢谢。

    此致、

    Steven