This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H-Q1:原理图审阅

Guru**** 2390825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LM51561H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948893/lm51561h-q1-schematic-review

器件型号:LM51561H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51561HLM5156H

你(们)好

请查看客户的原理图

对于 EVM、OUT Put GND 将被隔离。 原理图布局是否存在任何问题?

2.对于 D1、它被指定为将其设置为150V 或更高电压的指南、但10A 被设计用于公共部件的设计。 有问题吗?

e2e.ti.com/.../LM51561H_2D00_Q1-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM5156H。

    1.没问题。 该 EVM 具有隔离式输出、因为它是反激式拓扑。 此处的原理图是 SEPIC 拓扑。

    2.我们需要知道输入、输出电压和输出电流来决定二极管的选择。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢你的答复。

    抱歉、原理图上没有指示。

    -输入电压:9V ~16.9V

    输出电压:12V

    输出电流:3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    10A 额定电流正常。 二极管上的电压应力为16.9+12=29V。 通常情况下、50V 或60V 二极管就足够了、除非存在特殊问题。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附一个新的 schematic.e2e.ti.com/.../LM51561H_2D00_Q1-schematic_5F00_201022.pdf

    其他问题。

    在 WBDesign 中、AGND 和 PGND 短接。
      是否无需使用单独的 Y 形电容器进行连接?
      如果您不需要它、没有单独的 GND 连接时 AGND 是否存在任何问题?

    2.客户希望获得有关选择功率电感器的建议。

      WBDesign 中显示的 L 值选择的规格如下。

    正在选择 TDK 线圈、请推荐它。

    e2e.ti.com/.../b82477d6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 Y 电容器可降低变压器中的高频噪声。 为了降低 PGND 和 AGND 的噪声、请确保在 PCB 设计中使用单点连接将其分离。

    2.根据 Webench 的建议,3.9uH 可能有点过分。 但它应该是好的。

    如果他们有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    银城