This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2805:库仑我们移除辅助绕组并使用 Vout 作为 Vcc

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949908/ucc2805-coudl-we-remove-the-auxiliary-winding-and-use-vout-as-the-vcc

器件型号:UCC2805

尊敬的团队:

我的客户正在使用 UCC2805。 您能帮助他们解决以下疑问吗?

输入电压:8-32V

1、由于变压器空间有限、如何拆下辅助绕组。

2.客户能否将输出电压(10V)用作 Vcc 的电源电压?

   

原理图:

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    其他 INfor:客户计划将 Vout (10V)连接到二极管、然后将其连接到引脚7 Vcc。 有可能吗? 是否存在任何风险?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此主题分配给该部件的专家。 他应该很快回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该10V 来自哪里? 如果10V 来自次级侧之一 UB、VB 或 UT、则初级侧和次级侧之间的隔离会丢失。

    但是、如果您使用  VB 10V U 和 VGND、这是可以的。 然后、您可以移除绕组3-4、然后将 D219阴极连接到 D222阴极。 我想您仍然需要保留 R144、114和126以及 C226和 C228。 但您需要确保绕组1-2能够提供足够的偏置功率。