Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146-Q1 大家好、团队、
我有一位客户正在使用 LM5146-Q1。 该电路板在输入端具有相当大的电容来抵消过压事件、但它仍然在~10ns 内变为高电平至大约100V。
这是否足以损坏芯片? 消除短时过压的建议方法是什么?
感谢您的帮助!
最棒的
Dajon McGill