This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:停止处理输入瞬态

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950796/lm5146-q1-stops-working-on-input-transient

器件型号:LM5146-Q1

大家好、团队、

我有一位客户正在使用 LM5146-Q1。 该电路板在输入端具有相当大的电容来抵消过压事件、但它仍然在~10ns 内变为高电平至大约100V。

这是否足以损坏芯片? 消除短时过压的建议方法是什么?

感谢您的帮助!

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否发送原理图。

    最好将瞬态保持在100V 限制以下。   

    这似乎是输入端的瞬态振铃。

    您可以使用 AL。 输入端的电容

    振铃。  铝的 ESR。 电容器将有助于提供阻尼。

    您还可以选择齐纳二极管或 TVS 来钳制输入电压

    安全值。

    谢谢