This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803E:能否使用分压电阻器更改检测电压?

Guru**** 2510425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944732/tlv803e-can-i-change-the-detection-voltage-by-using-a-divider-resistor

器件型号:TLV803E
主题中讨论的其他器件:TPS3840

各位专家、您好!

是否可以使用分压电阻器更改检测电压?

我想检测12V 到15V 范围内的电压、但我担心输出会由于馈通电流而振荡。

谢谢、此致、

乌达伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udai、

    您可以使用分压器电路实现更高级别的检测。 虽然我们未在 TLV803E 数据表中进行概述、但您可以在 9.2.3部分中查看我们的 TPS3840数据表设计3:具有电平转换输入的快速启动欠压监控器。 本节举例说明了如何在没有 SENSE 引脚的情况下对监控器进行分频。 不过、我建议、如果 IQ 是一个问题、您应该使用具有感应引脚的监控器、这样可以大大减少泄漏电流。 我们在 这里有一篇文章:https://www.ti.com/lit/an/slva450a/slva450a.pdf

    谢谢、
    Abhinav。