This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:TPS2412的原理图审阅

Guru**** 2504195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942940/tps2412-schematic-review-for-tps2412

器件型号:TPS2412

尊敬的 TI:

请帮助我们仔细检查所附电路、如果有任何修改建议、请告诉我、谢谢 you.e2e.ti.com/.../TPS2412PW.pdfe2e.ti.com/.../PKC26BB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高可、

    原理图看起来不错。

    为了进行改进、请对 PC5、PC10使用100nF 并为电阻器添加占位符、如下所示。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    您可以帮助添加附件吗? 我看不到你的照片、谢谢

    BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    上面显示的电阻器+ PC11构成滤波器、以衰减来自源的任何噪声。 这些是可选的占位符、需要在电路板评估期间进行决定。

    ~Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    schmatic 如附件所示更新、这是正确的吗? 谢谢你。

    BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来很好