请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62125 我们目前在两个非常相似的产品中使用 TPS62125。 与 TPS62125子电路相关的布局和元件完全相同、为6伏输入、为3.5伏输出。 负载也非常相似、均低于20mA、具有相同的电容和电感。 但是、我们看到其中一个产品中 TPS62125的 Vout 过冲、但两者中没有。 另请注意、当我们将输入电压更改为5伏时、此过冲消失。 有什么想法可以导致这种情况?