This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:通过 IMON 引脚监控电流。

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TPS24750, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943399/tps24750-monitor-the-current-by-the-imon-pin

器件型号:TPS24750
主题中讨论的其他器件: TPS25982

你(们)好

我想通过监测 IMON 的电压来监测流经 Rsense 的电流。

如上图所示、我添加 了一个放大器、IMON 引脚连接 TLV9001的"IN+"、 然后 ADC 测量"OUT"的电压。

这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    是否可以再次发布图像?

    顺便说一下、TPS24750或 TPS25982可提供模拟电流监控输出。 为什么要考虑使用单独的放大器?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    图片位于:以下

    这种设计有两个原因:

    如数据表所述、IMON 引脚不得有任何其他负载、Rimon 除外。 因此、如果引脚直接连接到 ADC、则 相当于添加一个较大的下拉电阻。  

    2、0~0.675V 的电压范围对于 ADC 的3V 基准电压而言太小、 因此放大器的设计采用三倍放大因子、这对精度更有利。

    谢谢

    奥尔顿

     

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 奥尔顿、

    请使用缓冲器避免在 IMON 上加载。  

    此外、我建议使用 TPS25982来获得更高的电流监控精度和解决方案尺寸优势

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    TPS25982似乎更适合我的设计、我会听从您的建议。

    非常感谢。

    顺便说一下,我应该使用哪种缓冲器。 您能否 推荐 TI 的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 奥尔顿、

    任何运算放大器都可以用作缓冲器。

    此致、Rakesh